990-91079E-038

從並聯系統中分離單個 UPS

運用此步驟關閉在執行中的並聯系統內的一個 UPS。

注: 開始此步驟前,請確保其餘的 UPS 單元能為負載供電。
  1. 在顯示屏上,選取,然後再選取確認以關閉 UPS。
  2. 將 UPS 的電池斷路器 (BB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  3. 將 UPS 的主電源輸入斷路器 (MIB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  4. 將 UPS 的旁路輸入斷路器 (BIB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  5. 將 UPS 的外部單位輸出斷路器 (Ext. UOB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  6. 對於使用內部電池的 UPS,請斷開 UPS 前部的所有電池連接。
    危險
    謹防電擊、爆炸或電弧閃絡危害
    • 在關閉顯示屏後移除 UPS 保護蓋前,請至少等待 5 分鐘,以使電容器完全放電。
    • 在對 UPS 作業前,請始終測量所有終端的危險電壓。
    不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
本页的QR代码

这有帮助吗?