990-91079E-038

斷路器的位置

3:3 UPS 中斷路器的位置

搭配外部電池的 10–15 kVA UPS 後視圖

使用內部電池的 10–15 kVA UPS 後視圖

搭配外部電池的 20 kVA UPS 後視圖

使用內部電池的 20 kVA UPS 後視圖

搭配外部電池的 30 kVA UPS 後視圖

使用內部電池的 30 kVA UPS 後視圖

搭配外部電池的 40 kVA UPS 後視圖

使用內部電池的 40 kVA UPS 後視圖

3:1 UPS 中斷路器的位置

搭配外部電池的 10–15 kVA UPS 後視圖

使用內部電池的 10–15 kVA UPS 後視圖

搭配外部電池的 20 kVA UPS 後視圖

使用內部電池的 20 kVA UPS 後視圖

搭配外部電池的 30 kVA UPS 後視圖

使用內部電池的 30 kVA UPS 後視圖

本页的QR代码

这有帮助吗?