990-91079E-038

操作模式

正常模式

UPS 從主電源向連接的負載供電。為電池充電時 (浮充或快充),UPS 將主電源轉換為連接負載的調節電源 。

LED 狀態

功率流

電池模式

如果主電源無法供電,UPS 轉至電池模式。UPS 在有限時間內從連接的電池向連接的負載供電。主電源恢復供電時,UPS 轉回正常模式。

LED 狀態

功率流

靜態旁路模式

UPS 從旁路電源向負載供電。如果不符合正常或電池模式的條件,負載將從逆變器轉至旁路電源,但負載的供電不會間斷。

LED 狀態

功率流

維護旁路模式

在維護旁路模式中,主電源透過 (外部) 維護旁路斷路器 (MBB) 向負載供電。在維護旁路模式中,電池備份不可用。

LED 狀態

功率流

ECO 模式

在 ECO 模式中,UPS 被設定為將靜態旁路模式用作預定義情況下的偏好操作模式。逆變器在 ECO 模式中處於待命狀態。如果主電源間斷,UPS 轉至電池模式,負載由逆變器供電。

LED 狀態

功率流

自動開啟模式

如果主電源間斷時間比電池執行階段更長,電池將維持至放電終止。如果 UPS 被編程為在放電終止後自動重啟,系統將在主電源恢復時出現延遲後自動重啟。

注: 若停用自動開啟,則主電源恢復時,逆變器和旁路將不會自動重啟。

頻率轉換器模式

在頻率轉換器模式中,UPS 提供穩定的輸出頻率 (50 或 60 Hz),但靜態旁路開關不可用。

注意
設備損害或負載降低的風險
在頻率轉換器模式中,UPS 無法以靜態旁路或維護旁路模式執行。在將 UPS 切換為頻率轉換器模式前,您必須聯絡經施耐德電機認證的合作夥伴,以確保
  • 靜態開關輸入斷路器 (SSIB) 及維護旁路斷路器 (MBB) 處於 OFF (OPEN) 位 (施耐德電機強烈建議用施耐德電機提供的掛鎖鎖住這些斷路器)
  • 沒有纜線連接到旁路端子
不遵守此等規定可引致設備損傷。
注意
負載降低的風險
在單位輸出斷路器 (UOB) 處於打開狀態,以及 UPS 處於頻率轉換器模式時,負載將不會被轉移,但會降低。
不遵守此等規定可引致設備損傷。

LED 狀態

功率流

本页的QR代码

这有帮助吗?