990-91079E-038

執行電池維護測試

先決條件:

  • 旁路供電必須符合規格。

  • 電池電容必須超過 25%。

電池維護測試用於測試電池的狀況。

進行電池維護測試時,系統轉至電池模式,並使電池放電,直至出現電池電壓警報。

  1. 在顯示屏上,選取,然後再選取維護測試
    注: 如果您希望手動停止電池測試,請選取停止測試

    如果電池通過維護測試,日誌中將記錄電池維護已完成。如果電池未通過維護測試,日誌中將記錄電池維護未完成

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?