990-91079E-038

執行電池測試

電池測試的目的是驗證電池的連接及檢查電池電容。

先決條件:

  • 旁路供電必須符合規格。

  • 電池電容必須超過 25%。

  • 電池電壓必須超過浮充電壓的 95%。

在進行電池測試時,系統轉至電池模式約 30 秒,然後再返回至正常模式。

  1. 在顯示屏上,選取,然後再選取電池測試
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?