990-91079E-038

設定電池設定

注意
設備損害的風險
  • 僅參加過必要訓練課程的受訓人員方可修改 UPS 系統參數。
  • 在啟動 UPS 前,必須依據實際安裝情況設定電池參數。
不遵守此等規定可引致設備損傷。
  1. 在顯示屏上,選取,然後再選取電池設定
  2. 輸入密碼2334
  3. 設定電池設定 (參考章節 使用內部電池和模組化電池盒的 UPS 的建議設定):
    1. 電池數目:設定一個電池串中的電池塊數目。
    2. 電池電容 (AH):設定電池電容 (電池塊電容 (AH) x 電池串的數目)。*
    3. 電池充電 %:設定電池充電百分比 (1% 至 20% 之間)。
本页的QR代码

这有帮助吗?