990-91079E-038

以正常模式啟動單個 UPS

注: 啟動 UPS 時,將會使用儲存的設定。
注: 日誌可在啟動時存取。
  1. 請檢查所有斷路器是否均處於 OFF (OPEN) 位。
  2. 將靜態開關輸入斷路器 (SSIB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    打開顯示屏,顯示首頁螢幕。

  3. 將單位輸出斷路器 (UOB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    請等待約 20 秒,直至旁路及輸出 LED 燈轉為綠燈。UPS 以靜態旁路模式啟動。

  4. 將單位輸入斷路器 (UIB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    整流器的功率擴大,使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

  5. 當整流器的 LED 燈常亮綠燈時,逆變器與旁路同步。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

  6. 請等待約 20 秒,直至逆變器 LED 燈常亮綠燈,且 UPS 從靜態旁路模式自動轉至正常模式。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

  7. 將電池斷路器 (BB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

    UPS 現在處於正常模式。

QR code for this page

Was this helpful?