990-91079E-038

啟動 UPS 並將其加入至執行中的並聯系統

使用此步驟啟動 UPS,並將其加入至執行中的並聯系統。

重要: 在將 UPS 加入至並聯系統前,並聯系統必須由施耐德電機配置。

  1. 在新的 UPS 上,請檢查是否:
    • 所有 UPS 斷路器 (單位輸入斷路器 (UIB)、靜態開關輸入斷路器 (SSIB) 及單位輸出斷路器 (UOB)) 及外部單位輸出斷路器 (Ext. UOB) 均處於 ON (CLOSED) 位

    • 電池斷路器 (BB) 處於 OFF (OPEN) 位

  2. 將 UPS 的外部單位輸出斷路器 (Ext. UOB) 切換至 ON (CLOSED) 位。
  3. 將 UPS 的主電源輸入斷路器 (MIB) 及旁路輸入斷路器 (BIB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    打開顯示屏,顯示首頁螢幕。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

  4. 當整流器的 LED 燈常亮綠燈時,UPS 轉至靜態旁路模式。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

  5. 當逆變器 LED 燈常亮綠燈時,UPS 從靜態旁路模式自動轉至正常模式,並加入至執行中的並聯系統。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

  6. 將 UPS 的電池斷路器 (BB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

  7. 驗證並聯 UPS 單位之間分擔的正確負載。
QR code for this page

Was this helpful?