990-91079E-038

將並聯系統從維護旁路模式轉至正常模式

  1. 請檢查:
    • 所有 UPS 斷路器 (單位輸入斷路器 (UIB)、靜態開關輸入斷路器 (SSIB) 及單位輸出斷路器 (UOB)) 及外部單位輸出斷路器 (Ext. UOB) 均處於 ON (CLOSED) 位

    • 電池斷路器 (BB) 處於 OFF (OPEN) 位

  2. 將系統隔離斷路器 (SIB) 切換至 ON (CLOSED) 位。
  3. 將所有 UPS 的旁路輸入斷路器 (BIB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    等待約 20 秒,直至旁路及輸出 LED 燈轉為綠燈。

  4. 將外部維護旁路斷路器 (Ext. MBB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
    注: 如果並聯系統與維護電路斷路器信號有乾接觸,在所有 UPS 顯示屏上選取,然後再選取功能 > 解除警報
  5. 將所有 UPS 的主電源輸入斷路器 (MIB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    整流器的功率擴大。

  6. 當整流器的 LED 燈常亮綠燈時,逆變器與旁路同步。
  7. 當逆變器 LED 燈常亮綠燈時,並聯系統從靜態旁路模式自動轉至正常模式。
  8. 將所有 UPS 的電池斷路器 (BB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

    並聯系統現在處於正常模式。

QR code for this page

Was this helpful?