990-91079E-038

將並聯系統從正常模式轉至維護旁路模式

  1. 在所有 UPS 顯示屏上,選取,然後再選取功能 > 轉至旁路

    並聯系統將轉至靜態旁路模式。

  2. 將外部維護旁路斷路器 (Ext. MBB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    負載現透過外部維護旁路斷路器供電。

  3. 將所有 UPS 的電池斷路器 (BB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  4. 將所有 UPS 的主電源輸入斷路器 (MIB) 及旁路輸入斷路器 (BIB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  5. 將系統隔離斷路器 (SIB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  6. 對於使用內部電池的 UPS,請斷開 UPS 前部的所有電池連接。
    危險
    謹防電擊、爆炸或電弧閃絡危害
    • 在關閉顯示屏後移除 UPS 保護蓋前,請至少等待 5 分鐘,以使電容器完全放電。
    • 在對 UPS 作業前,請始終測量所有終端的危險電壓。
    不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
QR code for this page

Was this helpful?