990-91079E-038

將單個 UPS 從維護旁路模式轉至正常模式

  1. 請檢查所有斷路器是否均處於 OFF (OPEN) 位。
  2. 將靜態開關輸入斷路器 (SSIB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    打開顯示屏,顯示首頁螢幕。

  3. 將單位輸出斷路器 (UOB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    UPS 以靜態旁路模式啟動。

  4. 將單位輸入斷路器 (UIB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    整流器的功率擴大。

  5. 當整流器的 LED 燈常亮綠燈時,逆變器與旁路同步。
  6. 將電池斷路器 (BB) 切換至 ON (CLOSED) 位。
  7. 重新安裝維護旁路斷路器 (MBB) 的保護蓋。參考 斷路器的位置
    注: 在重新安裝維護旁路保護蓋前,系統將不會轉至正常模式。
  8. 在顯示屏上,選取 ,然後再選取 功能 > 清除警報
    注: 在重新安裝維護旁路保護蓋及清除警報前,系統將不會轉至正常模式。
  9. 大約 60 秒後,UPS 將自動轉至正常模式。

    使用者介面上的 LED 燈顯示如下:

本页的QR代码

这有帮助吗?