990-91079E-038

將單個 UPS 從正常模式轉至維護旁路模式

Note
進行此步驟前,請核實系統狀態,檢查旁路是否正常運作並與逆變器同步。
  1. 在顯示屏上,選取,然後再選取功能 > 轉至旁路
  2. 移除維護旁路斷路器 (MBB) 的保護蓋。參考 斷路器的位置
    注: 移除維護旁路斷路器的保護蓋時,系統自動轉至維護旁路模式。
  3. 將維護旁路斷路器 (MBB) 切換至 ON (CLOSED) 位。

    負載現透過維護旁路斷路器供電。

  4. 將電池斷路器 (BB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  5. 將單位輸入斷路器 (UIB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  6. 將靜態開關輸入斷路器 (SSIB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  7. 將單位輸出斷路器 (UOB) 切換至 OFF (OPEN) 位。
  8. 對於使用內部電池的 UPS,請斷開 UPS 前部的所有電池連接。
    危險
    謹防電擊、爆炸或電弧閃絡危害
    • 在關閉顯示屏後移除 UPS 保護蓋前,請至少等待 5 分鐘,以使電容器完全放電。
    • 在對 UPS 作業前,請始終測量所有終端的危險電壓。
    不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
QR code for this page

Was this helpful?