990-91079E-038

使用者介面

按鍵

首頁 上一步 下一步 確認

EPO

僅在緊急情況下使用 EPO 按鍵。按下 UPO 按鍵後,系統關閉整流器及逆變器,並立即停止向負載供電。

危險
謹防電擊、爆炸或電弧閃絡危害
如果主電源可用,則在按下 EPO 後,UPS 控制電路仍將有效。
不遵守此等規定會引致死亡或重傷。

狀態 LED

  LED 燈 狀態
A 整流器

綠燈:整流器正常運作。

閃爍的綠燈:整流器正常運作,主電源正常。

紅燈:整流器無法運作。

閃爍的紅燈:主電源不可用。

關閉:整流器關閉。

B 電池

綠燈:電池在充電。

閃爍的綠燈:電池在放電。

紅燈:電池無法運作。

閃爍的紅燈:電池電壓低。

關閉:電池及電池充電器正常,電池沒有充電。

C 旁路

綠燈:負載由旁路電源供電。

紅燈:旁路電源不可用,或靜態旁路開關無法運作。

閃爍的紅燈:旁路電壓超出容差。

關閉:旁路電源正常。

D 逆變器

綠燈:負載由逆變器供電。

閃爍的綠燈:逆變器為至少一個模組打開、啟動、同步或待命 (ECO 模式)。

紅燈:負載並非由逆變器供電,逆變器無法運作。

閃爍的紅燈:負載由逆變器供電,但出現逆變器警報。

關閉:逆變器已關閉。

E 負載

綠燈:UPS 輸出開啟。

紅燈:UPS 輸出超載時間過長,或輸出短路,或沒有輸出電力。

閃爍的紅燈:UPS 輸出超載。

關閉:UPS 輸出關閉。

F 狀態

綠燈:正常模式。

紅燈:無法運作狀態。

QR code for this page

Was this helpful?