990-91079E-005

Isolieren einer einzelnen USV vom Parallelsystem

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um eine USV in einem laufenden Parallelsystem herunterzufahren.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die verbleibenden USV-Einheiten die Last versorgen können, bevor Sie diesen Vorgang durchführen.
  1. Wählen Sie in der Anzeige und bestätigen Sie dann das Ausschalten der USV.
  2. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) der USV in die Position AUS (geöffnet).
  3. Drehen Sie den Netzeingangsschutzschalter (MIB) der USV in die Position AUS (geöffnet).
  4. Drehen Sie den Netzeingangsschutzschalter (MIB) der USV in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie den externen Ausgangsschalter Ext. UOB der USV in die Position AUS (geöffnet).
  6. Für die USV mit internen Batterien: Trennen Sie die Verbindung aller Batterien an der Vorderseite der USV.
    GEFAHR
    Gefahr von Stromschlag, Explosion und Lichtbogenentladung
    • Warten Sie, nachdem die Anzeige ausgeschaltet ist, mindestens 5 Minuten, bevor Sie die Abdeckung der USV abnehmen, sodass die Kondensatoren vollständig entladen werden können.
    • Bevor Sie Arbeiten an der USV durchführen, prüfen Sie immer auf gefährliche Spannungen an allen Anschlussklemmen.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?