990-91079E-005

Durchführen eines Batterietests

Mit dem Batterietest überprüfen Sie die Verbindung der Batterien und die Batteriekapazität.

Voraussetzung:

  • Die Bypass-Versorgung muss den Spezifikationen entsprechen.

  • Die Batteriekapazität muss über 25 % liegen.

  • Die Batteriespannung muss über 95 % der Erhaltungsladespannung betragen.

Während des Batterietests wechselt das System für ca. 30 Sekunden in den Batteriemodus und kehrt dann in den Normalbetrieb zurück.

  1. Wählen Sie in der Anzeige und dann Batterietest.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?