990-91079E-005

Ersetzen Sie den Staubfilter

  1. Heben Sie die Frontblende vom USV-Schrank ab.
    HINWEIS: Achten Sie darauf, das Kabel an der Rückseite der Frontblende nicht zu trennen.
  2. Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Metallhalterungen ab.

    USV für externe Batterien

    USV mit internen Batterien

  3. Ersetzen Sie den Staubfilter.

    USV für externe Batterien

    USV mit internen Batterien

  4. Bringen Sie die Metallhalterungen wieder an und befestigen Sie die Halterungen dann mithilfe der Schrauben.
  5. Bringen Sie die Frontblende wieder an.
  6. Setzen Sie in der Anzeige den Timer für den Staubfilter zurück. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen des Life Cycle Monitoring.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?