990-91079E-005

Festlegen der Batterieeinstellungen

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
  • Änderungen an den USV-Parametern dürfen nur von geschulten Mitarbeitern, die eine vorgeschriebene Schulung absolviert haben, vorgenommen werden.
  • Die Batterieparameter müssen entsprechend der tatsächlichen Installation festgelegt werden, bevor die USV gestartet wird.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Wählen Sie in der Anzeige und dann Bat.Einst..
  2. Geben Sie das Passwort 2334 ein.
  3. Legen Sie die Batterieeinstellungen fest (siehe Abschnitt Empfohlene Einstellungen für USV-Systeme mit internen Batterien und modularen Batterieschränken):
    1. Batt.-Nr.: Geben Sie die Anzahl der Batterieblöcke in einer Batteriereihe an.
    2. Batt.-Kap. (Ah): Geben Sie die Batteriekapazität an (Kapazität eines Batterieblocks x Anzahl der Batteriereihen).*
    3. Batt.-Ladung % Legen Sie die Ladungsprozente der Batterie fest (zwischen 1% und 20%).
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?