990-91079E-005

Starten einer einzelnen USV im Normalbetrieb

HINWEIS: Beim Starten der USV werden die gespeicherten Einstellungen verwendet.
HINWEIS: Es ist möglich, während des Starts auf das Protokoll zuzugreifen.
  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Stromunterbrecher/Sicherungen in der Position OFF (AUS) befinden.
  2. Drehen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die Anzeige wird eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.

  3. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) in die Position EIN (geschlossen).

    Warten Sie ca. 20 Sekunden, bis die Bypass- und Ausgangs-LED grün werden. Die USV wird im statischen Bypass-Betrieb gestartet.

  4. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Der Gleichrichter wird hochgefahren und die LEDs in der Benutzeroberfläche zeigen Folgendes an:

  5. Wenn die Gleichrichter-LED stetig grün leuchtet, wird der Wechselrichter mit dem Bypass synchronisiert.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  6. Warten Sie ca. 20 Sekunden, bis die Wechselrichter-LED stetig grün leuchtet und die USV automatisch aus dem statischen Bypass-Modus in den Normalbetrieb wechselt.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  7. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) in die Position EIN (geschlossen).

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

    Die USV befindet sich jetzt im Normalbetriebsmodus.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?