990-91079E-005

Starten und Hinzufügen einer USV zu einem laufenden Parallelsystem

Gehen Sie wie folgt vor, um eine USV zu starten und zu einem laufenden Parallelsystem hinzuzufügen.

WICHTIG: Bevor Sie eine USV einem Parallelsystem hinzufügen können, muss dieses von Schneider Electric konfiguriert werden.

  1. Überprüfen Sie an der neuen USV:
    • ob alle USV-Schalter (Eingangsschalter UIB, Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB und Ausgangsschalter UOB) sowie der externe USV-Ausgangsschalter Ext. UOB sich in der Position EIN (geschlossen) befinden

    • ob die Batterieschalter (BB) sich in der Position AUS (geöffnet) befinden

  2. Drehen Sie den externen Ausgangsschalter Ext. UOB der USV in die Position EIN (geschlossen).
  3. Drehen Sie den Netzeingangsschutzschalter MIB und den Bypass-Eingangsschalter BIB der USV in die Position EIN (geschlossen).

    Die Anzeige wird eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  4. Wenn die Gleichrichter-LED stetig grün leuchtet, wechselt die USV in den statischen Bypass-Modus.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  5. Wenn die Wechselrichter-LED stetig grün leuchtet, wechselt die USV automatisch aus dem statischen Bypass-Modus in den Normalbetrieb und wird in das laufende Parallelsystem aufgenommen.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  6. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) der USV in die Position EIN (geschlossen).

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  7. Überprüfen Sie die korrekte Lastteilung zwischen den parallelen USV-Einheiten.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?