990-91079E-005

Umschalten einer einzelnen USV aus dem normalen in den Wartungs-Bypass-Modus

Hinweis
Bevor Sie diesen Vorgang durchführen, überprüfen Sie den Systemstatus und vergewissern Sie sich, dass der Bypass normal funktioniert und mit dem Wechselrichter synchronisiert ist.
  1. Wählen Sie in der Anzeige und dann Funktion > Zu Bypass .
  2. Entfernen Sie die Abdeckung über dem Wartungs-Bypass-Schalter (MBB). Weitere Informationen finden Sie unter Position der Schalter.
    HINWEIS: Wenn die Abdeckung des MBB abgenommen wird, schaltet das System automatisch in den Wartungs-Bypass-Modus.
  3. Drehen Sie den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die Last wird nun über den Wartungs-Bypass-Schalter versorgt.

  4. Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position AUS (geöffnet).
  6. Drehen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) in die Position AUS (geöffnet).
  7. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) in die Position AUS (geöffnet).
  8. Für die USV mit internen Batterien: Trennen Sie die Verbindung aller Batterien an der Vorderseite der USV.
    GEFAHR
    Gefahr von Stromschlag, Explosion und Lichtbogenentladung
    • Warten Sie, nachdem die Anzeige ausgeschaltet ist, mindestens 5 Minuten, bevor Sie die Abdeckung der USV abnehmen, sodass die Kondensatoren vollständig entladen werden können.
    • Bevor Sie Arbeiten an der USV durchführen, prüfen Sie immer auf gefährliche Spannungen an allen Anschlussklemmen.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?