990-91079E-005

Benutzeroberfläche

Schlüssel

Start Zurück Weiter Bestät.

EPO

Verwenden Sie die Not-Aus-Taste nur in Notfällen. Wird die Not-Aus-Taste gedrückt, schaltet das System sofort den Gleichrichter und den Wechselrichter aus und beendet die Versorgung der Last.

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Der Steuerkreis der USV bleibt nach dem Drücken der Not-Aus-Taste aktiv, sofern die Netzstromversorgung verfügbar ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Status-LEDs

  LED Status
A Gleichrichter

Grün : Gleichrichter funktioniert erwartungsgemäß.

Grün blinkend : Gleichrichter funktioniert erwartungsgemäß und Netzstromversorgung ist normal.

Rot : Der Gleichrichter ist ausgefallen.

Rot blinkend : Netz ist nicht verfügbar.

AUS : Der Gleichrichter ist ausgeschaltet.

B Batterie

Grün : Batterie wird geladen.

Grün blinkend : Batterie wird entladen.

Rot : Batterie ist defekt.

Rot blinkend : Batteriespannung niedrig

AUS : Batterie und Batterieladegerät normal, Batterie wird nicht geladen.

C Bypass

Grün : Last wird über Bypass-Quelle versorgt.

Rot : Bypass-Quelle ist nicht verfügbar oder statischer-Bypass-Schalter funktioniert nicht.

Rot blinkend : Die Bypass-Spannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs.

AUS : Bypass-Quelle ist normal.

T Wechselrichter

Grün : Last wird über Wechselrichter versorgt.

Grün blinkend : Wechselrichter ein, starten, Synchronisierung oder Standby (ECO-Modus) für mindestens ein Modul.

Rot : Last wird nicht über Wechselrichter versorgt, Wechselrichter außer Betrieb.

Rot blinkend : Last wird über Wechselrichter versorgt, aber ein Alarm für den Wechselrichter ist vorhanden.

AUS : Wechselrichter ist deaktiviert.

E Last

Grün : USV-Ausgang ist aktiviert.

Rot : Zu lange anhaltende Überlast an USV-Ausgang oder Kurzschluss an Ausgang oder keine Ausgangsleistung vorhanden.

Rot blinkend : Überlast an USV-Ausgang.

AUS : USV-Ausgang ist deaktiviert.

F Status

Grün : Normaler Modus.

Rot : Status „Außer Betrieb“.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?