990-91079E-028

Изоляция одного ИБП из работы в параллельной системе

Используйте эту процедуру, чтобы отключить один ИБП из работающей параллельной системы.

Примечание: Перед началом процедуры необходимо убедиться, что оставшихся ИБП достаточно для питания нагрузки.
  1. На дисплее выберите , а затем Подтвердить, чтобы отключить питание ИБП.
  2. Установите батарейный автомат BB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  3. Установите входной выключатель питания MIB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  4. Установите входной выключатель байпаса BIB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  5. Установите внешний переключатель выхода Ext. UOB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  6. Для ИБП с внутренними батареями отключите все батареи на передней панели ИБП.
    Опасно
    опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    • После выключения дисплея подождите не менее 5 минут перед снятием крышки ИБП, чтобы конденсаторы успели полностью разрядиться.
    • Всегда проверяйте наличие опасного напряжения на всех терминалах перед работой с ИБП.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?