990-91079E-028

Пользовательский интерфейс

Клавиши

Начало Предыд. Далее Подтвердить

Аварийное отключение питания

Используйте кнопку аварийного отключения питания только в чрезвычайной ситуации. При нажатии кнопки аварийного отключения питания система немедленно отключает выпрямитель и инвертор и перестает подавать питание на нагрузку.

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Схема управления ИБП остается активной после аварийного отключения питания, если на нее подается питание.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Светодиодные индикаторы состояния

  Светодиод Состояние
А Выпрямитель

Зеленый : Выпрямитель работает должным образом.

Мигающий зеленый : Выпрямитель работает должным образом, и входное напряжение в допустимых пределах.

Красный : Выпрямитель неисправен.

Мигающий красный : Входное напряжение вне допустимых пределов или отсутствует.

ВЫКЛ : Выпрямитель выключен.

B Батарея

Зеленый : Батарея заряжается.

Мигающий зеленый : Батарея разряжается.

Красный : Батарея неисправна.

Мигающий красный : Низкое напряжение на батарее.

ВЫКЛ : Батарея и зарядное устройство батареи исправны, батарея не заряжается.

C Байпас

Зеленый : Нагрузка питается через источник байпаса.

Красный : Напряжение на источнике байпаса отсутствует, или статический выключатель неисправен.

Мигающий красный : Напряжение байпаса вышло за допустимые пределы.

ВЫКЛ : Параметры источника байпаса в норме.

D Инвертор

Зеленый : Инвертор питает нагрузку.

Мигающий зеленый : При включенном инверторе запущен, синхронизирован или находится в режиме ожидания (режиме ECO) как минимум один модуль.

Красный : Инвертор не питает нагрузку, инвертор неисправен.

Мигающий красный : Инвертор питает нагрузку, но присутствует аварийный сигнал от инвертора.

ВЫКЛ : Инвертор выключен.

E Нагрузка

Зеленый : ИБП включен и готов питать нагрузку.

Красный : Слишком долгая перегрузка на выходе ИБП, либо короткое замыкание на выходе, либо отсутствует выходное напряжение.

Мигающий красный : Перегрузка на выходе ИБП.

ВЫКЛ : Выход ИБП выключен.

F Состояние

Зеленый : Обычный режим.

Красный : Неисправное состояние.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?