990–5911A–018

翻訳済み安全ラベルの製品への追加

製品の安全ラベルは、英語とフランス語で記載されています。製品には差し替え用の翻訳済み安全ラベルが同梱されています。
  1. 製品の安全ラベルごとに885–XXXXという部品番号を確認します。
  2. 製品に同梱されている差し替え用の安全ラベルで、885–XXXXの部品番号が一致するものを見つけます。
  3. 目的の言語で記載されている差し替え用の安全ラベルを、フランス語で記載されている既存の安全ラベル上に追加します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?