990-5911A-011

Akkuvaatimukset

Akkutyyppi VRLA
Paloluokitus (vähintään) HB
Akkuhyllyt 4 hyllyä, koko 657 × 767 mm
Enimmäispaino hyllyä kohden 300 kg
Enimmäispaino yksikköä kohden 1 200 kg
Akkuhyllyjen välinen korkeus 340 mm
Akkujen enimmäiskorkeus (sis. akkuliittimet) 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?