990–5911A–018

バッテリーの取り付けと接続

警告
予期しない機器の取り扱い
バッテリーの設置後は、バッテリーキャビネットを移動しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. 空のバッテリーキャビネットのラックにバッテリーを配置し、各バッテリーを相互に接続します。
    注記: ラックのコーナーにある穴をふさがないようにしてください。これらの穴を使用して、ラック間でケーブルを配線します。

    空のバッテリーキャビネットの前面図

  2. 空のバッテリーキャビネットのラベルに、バッテリーの構成情報をメモします。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?