990-91079G-017

Posizione dei sezionatori - Sistemi da 400 V

Posizione dei sezionatori in UPS 3:3

Vista posteriore dell'UPS da 10–15 kVA per batterie esterne

Vista posteriore dell'UPS da 10–15 kVA con batterie interne

Vista posteriore dell'UPS da 20 kVA per batterie esterne

Vista posteriore dell'UPS da 20 kVA con batterie interne

Vista posteriore dell'UPS da 30 kVA per batterie esterne

Vista posteriore dell'UPS da 30 kVA con batterie interne

Vista posteriore dell'UPS da 40 kVA per batterie esterne

Vista posteriore dell'UPS da 40 kVA con batterie interne

Posizione dei sezionatori in UPS 3: 1

Vista posteriore dell'UPS da 10–15 kVA per batterie esterne

Vista posteriore dell'UPS da 10–15 kVA con batterie interne

Vista posteriore dell'UPS da 20 kVA per batterie esterne

Vista posteriore dell'UPS da 20 kVA con batterie interne

Vista posteriore dell'UPS da 30 kVA per batterie esterne

Vista posteriore dell'UPS da 30 kVA con batterie interne

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?