990–5911A–005

Abschließende Montage

  1. Befestigen Sie die beiden Frontblenden wieder.

    System mit Kabeleingang unten

    System mit Kabeleingang oben

  2. Befestigen Sie die vordere Verankerungshalterung am leeren Batterieschrank.

    Vorderansicht des leeren Batterieschranks

  3. Befestigen Sie die vordere Verankerungshalterung am Boden.
    HINWEIS: Schrauben für die Verankerung im Boden sind nicht im Lieferumfang enthalten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?