990-91079E-005

Durchführen eines Batteriewartungstests

Voraussetzung:

  • Die Bypass-Versorgung muss den Spezifikationen entsprechen.

  • Die Batteriekapazität muss über 25 % liegen.

Der Batteriewartungstest dient zum Überprüfen des Zustands der Batterien.

Während des Batteriewartungstests wird das System in den Batteriemodus geschaltet und entlädt die Batterien, bis der Alarm für niedrige Batteriespannung ausgelöst wird.

  1. Wählen Sie in der Anzeige und dann Wart.-Test.
    HINWEIS: Wenn Sie den Batterietest manuell anhalten möchten, tippen Sie auf Testabbr..

    Bei erfolgreichem Batteriewartungstest wird im Protokoll Batteriewartung OK aufgezeichnet. Bei fehlgeschlagenem Batteriewartungstest wird im Protokoll Batteriewartung unvollst. aufgezeichnet.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?