990-91079E-028

Выполнение теста батареи

Тест батареи призван проверить подключение батарей и их емкость.

Необходимое условие:

  • Питание байпаса должно находиться в пределах нормы.

  • Емкость батареи должна быть выше 25 %.

  • Напряжение батареи должно быть выше 95 % плавающего напряжения.

Во время теста батареи система переходит в режим работы от батарей примерно на 30 секунд, а затем возвращается в нормальный режим.

  1. На дисплее выберите , а затем Тест батареи.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?