990–5911A–016

Posisi Lemari Baterai Kosong

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Biarkan lemari baterai kosong dalam kondisi tertutup saat membuat lubang-lubang penumpuan agar debu dan komponen konduktif lainnya tidak masuk ke dalam sistem.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
  1. Hanya untuk pemasangan dengan dua lemari baterai kosong: Lepaskan panel samping yang ditunjukkan dari lemari baterai di sisi yang berdekatan.
  2. Posisikan lemari baterai kosong di area pemasangan akhir.
    CATATAN: Berikan ruang kosong selebar 100 mm di belakang lemari baterai kosong untuk keperluan aliran udara.
  3. Pasang braket siku penumpu belakang ke lantai.
    CATATAN: Baut penumpuan untuk lantai tidak disediakan.

    Tampak Belakang Lemari Baterai yang Kosong

  4. Hanya untuk pemasangan dengan dua lemari baterai kosong: Pasang siku tekuk atas di antara lemari baterai kosong.

    Tampak Depan Dua Lemari Baterai yang Kosong

  5. Lepaskan dua penutup depan.

    Tampak Depan Lemari Baterai yang Kosong

QR code for this page

Apakah ini membantu?