990–5911A–018

空のバッテリーキャビネットの配置

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
固定用の穴を開けている場合は、粉塵や導電性粒子がシステム内に侵入しないように、空のバッテリーキャビネットのカバーを付けたままにしてください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 2台の空のバッテリーキャビネットを使用して設置を行う場合のみ:下図の隣接しているサイドパネルを、バッテリーキャビネットから取り外します。
  2. 最終的な設置場所に、空のバッテリーキャビネットを配置します。
    注記: 通気性を確保するため、空のバッテリーキャビネットの背後に100 mmのスペースを空けてください。
  3. 背面固定用金具を床に取り付けます。
    注記: 床に固定するためのボルトは付属していません。

    空のバッテリーキャビネットの背面図

  4. 2台の空のバッテリーキャビネットを使用して設置を行う場合のみ:2台の空のバッテリーキャビネットの間に、上部連結金具を取り付けます。

    2台の空のバッテリーキャビネットの前面図

  5. 下図の2枚のフロントカバーを取り外します。

    空のバッテリーキャビネットの前面図

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?