990–5911A–024

Posicionar o gabinete de baterias vazio

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Mantenha o gabinete de baterias vazio coberto durante a perfuração dos orifícios de fixação para evitar que poeira e outras partículas condutoras entrem no sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Remova os painéis laterais indicados dos gabinetes de baterias nos lados adjacentes.
  2. Posicione os gabinetes de baterias vazios na área de instalação final.
    NOTA: Deixe um espaço livre de 100 mm atrás dos gabinetes de baterias vazios para o fluxo de ar.
  3. Fixe os suportes traseiros de fixação no solo.
    NOTA: Os parafusos para fixação no solo não são fornecidos.

    Vista traseira do gabinete de baterias vazio

  4. Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Instale os suportes de agrupamento entre os gabinetes de baterias vazios.

    Vista frontal de dois gabinetes de baterias vazios

  5. Remova as duas tampas dianteiras.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?