990-91079E-028

Замена пылевого фильтра

  1. Снимите переднюю панель шкафа ИБП.
    Примечание: Будьте осторожны, чтобы при этом не отключить кабели с тыльной стороны передней панели.
  2. Ослабьте винты и снимите два металлических кронштейна.

    ИБП с внешними батареями

    ИБП с внутренними батареями

  3. Замените пылевой фильтр.

    ИБП с внешними батареями

    ИБП с внутренними батареями

  4. Установите на место металлические кронштейны и закрепите с помощью винтов.
  5. Установите на место переднюю панель.
  6. Сбросьте таймер пылевого фильтра на дисплее. Дополнительные сведения представлены в разделе Установка мониторинга срока службы компонентов.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?