990-91079F-012

Configuration des paramètres de batterie

AVIS
risques de dommages à l'équipement
  • Seul le personnel qualifié et dûment formé est habilité à modifier les paramètres du système d'ASI.
  • Les paramètres de batterie doivent être configurés en fonction de l'installation actuelle avant de démarrer l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Sur l'affichage, sélectionnez , puis Param. batt.
  2. Entrez le mot de passe 2334.
  3. Configurez les paramètres de batterie :
    NOTE: Lorsque l'Entr nom. PN est égale à 115 V, 120 V ou 127 V, le Nb batt doit être de 20. Lorsque l'Entr nom. PN est égale à 220 V, 230 V ou 240 V, le Nb batt doit être compris entre 32 et 40, en fonction de la configuration des batteries.
    1. Nb batt : configurez le nombre de blocs de batterie dans une chaîne batterie.
    2. Capa batt (AH) : configurez la capacité batterie (capacité de bloc de batterie (AH) x nombre de chaînes batterie).*
    3. % charge batt : configurez le pourcentage de charge batterie (compris entre 1 % et 20 %).
Code QR pour cette page

Contenu utile ?