990-91079E-028

Настройка параметров батареи

УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность повреждения оборудования
  • Только квалифицированный персонал, прошедший требуемый курс обучения, может вносить изменения в параметры системы ИБП.
  • Перед запуском ИБП установите параметры батареи в соответствии с фактической установкой.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. На дисплее выберите , а затем Настр. бат..
  2. Введите пароль 2334.
  3. Настройте параметры батареи (см. раздел Рекомендуемые настройки для ИБП с внутренними батареями и шкафами модульных батарей):
    1. Номер бат.: Задайте количество батарейных блоков в одной линейке аккумуляторных батарей.
    2. Емк. бат. (Ач): Установите емкость батареи (емкость блока батарей (Ач) x количество линеек батарей).*
    3. Заряд бат. (%): Установите процент заряда батареи (от 1 % до 20 %).
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?