990-91079E-006

Lista de comprobación para la puesta en marcha – Solo se aplica a SAI unitarios con baterías internas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
La puesta en marcha de los sistemas en paralelo y los SAI con baterías externas solo debe realizarla Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  • He colocado el SAI de acuerdo con el manual de instalación y he respetado los espacios libres recomendados.

  • He verificado que se respeten las condiciones medioambientales establecidas en el manual de instalación, como la temperatura, la humedad y el flujo de aire.

  • He verificado que la tensión de entrada y la frecuencia se encuentran dentro de las tolerancias especificadas en el manual de instalación.

  • He verificado que la protección aguas arriba cumple las recomendaciones del manual de instalación y que los cables de alimentación se han conectado correctamente.

  • He instalado las baterías según lo especificado en el manual de instalación.

  • He seguido la Puesta en marcha inicial del SAI con el asistente – Solo se aplica a SAI unitarios con baterías internas.

  • He realizado todas las configuraciones descritas en este manual, incluidos los ajustes de batería y la administración del ciclo de vida.

  • He completado todas las pruebas funcionales correctamente (modo normal, modo de batería y modo en derivación estática).

  • He introducido correctamente el código del SAI proporcionado por Schneider Electric.

  • Confirmo que la instalación se ha completado y que el SAI está en funcionamiento normal y alimenta la carga.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?