Erstmaliges Starten der USV mithilfe des Assistenten – nur für Einzel-USV-Systeme mit internen Batterien
GEFAHR |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Parallelsysteme und USV-Systeme für externe Batterien
dürfen nur von Schneider Electric gestartet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Vergewissern Sie sich vor dem Starten der USV, dass:
-
Die Raumtemperatur zwischen 0 °C und 40 °C beträgt
-
Die USV mit dem angegebenen Freiraum installiert wurde
- Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position EIN
(geschlossen).Die Anzeige wird eingeschaltet.
- Wählen Sie die Registrierung der USV oder Überspringen, um den Vorgang fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren von Easy UPS 3S.
- Wenn die Meldung Sprache ändern? angezeigt wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Ja und wählen Sie dann mithilfe der Navigationstasten die bevorzugte Sprache. Wählen Sie zur Bestätigung erneut Ja.
- Wählen Sie Nein, um die aktuelle Auswahl beizubehalten.
- Wenn die Meldung Spg. ändern? angezeigt wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Ja und wählen Sie dann mithilfe der Navigationstasten die bevorzugte Spannung. Wählen Sie zur Bestätigung erneut Ja.
- Wählen Sie Nein, um die aktuelle Auswahl beizubehalten.
- Wenn die Meldung Freq. ändern? angezeigt wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Ja und wählen Sie dann mithilfe der Navigationstasten die bevorzugte Ausgangsfrequenz. Wählen Sie zur Bestätigung erneut Ja.
- Wählen Sie Nein, um die aktuelle Auswahl beizubehalten.
- Wenn die Meldung Modus ändern? angezeigt wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Ja und dann mithilfe der Navigationstasten Normaler Modus, Parallelmodus oder Frequenzwandlermodus. Wählen Sie zur Bestätigung erneut Ja.
- Wählen Sie Nein, um die aktuelle Auswahl beizubehalten.
- Sobald die Meldung Neue Einst speichern? angezeigt wird, wählen Sie Ja.
- Wenn die Meldung Assistent deaktivieren? angezeigt wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Ja, um den Assistenten
zu deaktivieren und zum Standardbildschirm zu wechseln.
HINWEIS: Schneider Electric empfiehlt, den Assistenten zu deaktivieren, um einen automatischen Start zu ermöglichen.
- Mit Nein gelangen Sie zum Standardbildschirm zurück, ohne den Assistenten zu deaktivieren.
- Wählen Sie Ja, um den Assistenten
zu deaktivieren und zum Standardbildschirm zu wechseln.