990-91079E-028

Запуск и добавление одного ИБП к работающей параллельной системе

Используйте эту процедуру для запуска ИБП и его добавления в работающую параллельную систему.

ВАЖНЫЙ: Перед добавлением ИБП к параллельной системе эта система должна быть настроена специалистом Schneider Electric.

  1. На новом ИБП убедитесь, что:
    • все выключатели ИБП (переключатель входа UIB, входной переключатель модуля статик-свитча SSIB и переключатель выхода UOB) и внешний переключатель выхода Ext. UOB находятся в положении ВКЛ (замкнут)

    • батарейные автоматы ВВ находятся в положении ВЫКЛ (разомкнут)

  2. Установите внешний переключатель выхода Ext. UOB в положение ВКЛ (замкнут).
  3. Установите входной выключатель питания MIB и входной выключатель байпаса BIB на ИБП в положение ВКЛ (замкнут).

    Включится дисплей, и отобразится главный экран.

    Светодиоды в пользовательском интерфейсе будут выглядеть следующим образом:

  4. Когда светодиод выпрямителя загорится ровным зеленым светом, ИБП перейдет в режим статического байпаса.

    Светодиоды в пользовательском интерфейсе будут выглядеть следующим образом:

  5. Когда светодиод инвертора загорится ровным зеленым светом, ИБП автоматически перейдет из режима статического байпаса в нормальный режим и присоединится к работающей параллельной системе.

    Светодиоды в пользовательском интерфейсе будут выглядеть следующим образом:

  6. Установите батарейный автомат BB на ИБП в положение ВКЛ (замкнут).

    Светодиоды в пользовательском интерфейсе будут выглядеть следующим образом:

  7. Проверьте правильное распределение нагрузки между параллельными ИБП.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?