Status- und Alarmmeldungen
In diesem Abschnitt werden die Status- und Alarmmeldungen in der Anzeige aufgeführt. Die Meldungen in der Anzeige werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Außerdem werden neben jeder Alarmmeldung mögliche Korrekturmaßnahmen angegeben, damit Sie das Problem beseitigen können.
Angezeigter Text | Beschreibung | Maßnahme |
---|---|---|
Batterie-Starkladung | Die Batterien wurden mit der konfigurierten Startladespannung geladen. | |
Batterie angeschlossen | Die Batterien sind angeschlossen. | |
Batterie wird entladen | Die Last nimmt mehr Leistung auf, als die USV vom Eingang aufnehmen kann. Daher nimmt die USV zusätzliche Leistung aus den Batterien. | Reduzieren Sie die Last. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Batteriekreis offen | Die Batterien sind nicht angeschlossen. | Schließen Sie die Batterien an. |
Batterie erneuern | Das Nutzungsdauer der Batterie ist abgelaufen. | Ersetzen Sie die Batterie. |
Bat.-Entladezyklus-Ende | Die Batteriekapazität liegt unter dem zulässigen Mindestwert. | Laden Sie die Batterien auf. |
Batterie-Erhaltungsladung | Die Batterien wurden mit der konfigurierten Spannung der Erhaltungsladung geladen. | |
Batterieprotokoll zurücksetzen | Setzen Sie das Batterieprotokoll zurück. | |
Batteriewartung unvollst. | Der Batteriewartungstest wurde nicht bestanden. | |
Batteriewartung | Starten Sie den Batteriewartungstest. | |
Batteriewartung OK | Der Batteriewartungstest wurde erfolgreich durchgeführt. | |
Batterietemperatur hoch | Die Batterietemperatur ist zu hoch. | Überprüfen Sie die Batterietemperatur. |
Batterietest | Starten Sie den Batterietest. | |
Batterietest unvollst. | Der Batterietest wurde nicht bestanden. | |
Batterietest OK | Der Batterietest wurde erfolgreich durchgeführt. | |
Niedrige Batteriespannung | Niedrige Spannung an Batterie. | Überprüfen Sie die Batterie. |
Falsche Bat.-Verkabelung | Die Batterieverkabelung ist fehlerhaft. | Überprüfen Sie die Batterieverkabelung. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Bat./Ladeger. nicht verf. | Die Batterie oder das Ladegerät ist nicht funktionsfähig. | Überprüfen Sie die Batterie. Überprüfen Sie das Ladegerät. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Byp-Freq. außerh. Grenzen | Die Bypass-Frequenz überschreitet den Grenzwert. | Überprüfen Sie den Status der Bypass-Quelle. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Byp.-Lüfter.-Ausfall | Ein oder mehrere Lüfter der USV sind außer Betrieb. | Überprüfen Sie die Lüfter. |
Byp.-Lüfterzeit zurücks. | Setzen Sie den Timer für die Nutzungsdauer des Lüfters zurück. | |
Bypass außer Toleranz | Die Bypass-Spannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs | Überprüfen Sie den Status der Bypass-Quelle. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Bypass-Überlast | Die Last nimmt mehr Leistung auf, als die Bypass-Quelle abgeben kann. | Reduzieren Sie die Last. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Timeout Bypass-Überlast | Die USV kann eine Bypass-Überlast nicht mehr aufrechterhalten. | Reduzieren Sie die Last. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Falsche Bypass-Sequenz | Die Phasenfolge am Bypass ist nicht korrekt. | Überprüfen Sie den Status der Bypass-Quelle. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Bypass nicht verfügbar | Die Bypass-Quelle ist nicht verfügbar. | Überprüfen Sie den Status der Bypass-Quelle. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Kondensator erneuern | Das Nutzungsdauer des Kondensators ist abgelaufen. | Ersetzen Sie den Kondensator. |
Kondensatorzeit zurücks. | Der Timer für die Nutzungsdauer des Kondensators wurde zurückgesetzt. | |
Protokoll löschen | Löschen Sie das Protokoll. | |
DC-Bus-Überspannung | Überspannung am Gleichstrom-Bus. | |
Staubfilter erneuern | Das Nutzungsdauer des Staubfilters ist abgelaufen. | Ersetzen Sie den Staubfilter. |
EPO | Ein Not-Aus wurde aktiviert. | Deaktivieren Sie das Not-Aus-Gerät. |
Lüfter erneuern | Das Nutzungsdauer des Lüfters ist abgelaufen. | Ersetzen Sie den Lüfter. |
Lüfter außer Betrieb | Ein oder mehrere Lüfter der USV sind außer Betrieb. | Überprüfen Sie die Lüfter. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Lüfterzeit zurücks. | Der Timer für die Nutzungsdauer des Lüfters wurde zurückgesetzt. | |
Firmware inkompatibel | Die Firmware ist nicht mit dem restlichen System kompatibel. | Aktualisieren Sie die Firmware. |
Generatoreingang | USV wird durch Generator versorgt. | |
Umsch. auf WR nicht zul. | Umschalten auf Wechselrichterbetrieb wird nicht zugelassen. | |
Einlasstemperatur hoch | Die Lufteinlasstemperatur ist zu hoch. | Überprüfen Sie den Status des Lufteinlasses. Senken Sie die Raumtemperatur. |
Ein-/Auslasstemp | Lufteinlass- und -auslasstemperatur. | |
Eingangsstrom asymm. | Der Eingangsstrom ist asymmetrisch. | Überprüfen Sie den Status der Eingangsquelle. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Eing.-Neutr. nicht verf. | Eingangsneutralleiter ist nicht verfügbar. | Überprüfen Sie den Status des Eingangsneutralleiters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Eingang außer Toleranz | Die Netzeingangsspannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs. | Überprüfen Sie den Status der Eingangsquelle. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Timeout Eing.-Überstrom | Die USV kann einen Eingangsüberstrom nicht mehr aufrechterhalten. | Überprüfen Sie den Status der Eingangsquelle. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Eing.-SCR-Lüfter ausgef. | Der Eingangs-SCR-Lüfter ist ausgefallen. | Überprüfen Sie den Status des Eingangs-SCR-Lüfters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Eingangs-SCR-Temp. hoch | Die Eingangs-SCR-Temperatur ist zu hoch. | Überprüfen Sie den Status des Eingangs-SCR-Lüfters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
WR - hohe Temp. | Die Temperatur des Wechselrichters ist zu hoch. | Überprüfen Sie den Status des Wechselrichters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Wechselr.-IGBT-Ausfall | Der Wechselrichter-IGBT ist außer Betrieb. | Überprüfen Sie den Status des Wechselrichter-IGBT. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Wechselrichter außer Betrieb | Der Wechselrichter ist außer Betrieb. | Überprüfen Sie den Status des Wechselrichters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Timeout WR-Überlast | Die USV kann eine Wechselrichterüberlast nicht mehr aufrechterhalten. | Überprüfen Sie den Status des Wechselrichters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Wechselrichterabschaltung | Der Wechselrichter wird heruntergefahren. | |
WR DATA CAN falsch | Wechselrichter-DATA CAN ist fehlerhaft. | |
WR E/A CAN falsch | Wechselrichter-E/A CAN ist fehlerhaft. | |
Bypass-Betrieb | Die USV läuft im statischen Bypass-Modus und die Last wird von der Bypass-Quelle versorgt. | |
Last getrennt | Die Verbindung zur Last wurde getrennt oder der Ausgangsschalter UOB ist geöffnet. | Überprüfen Sie die Last. Schließen Sie den Ausgangsschalter der Einheit (UOB). |
Wechselrichterbetrieb | Die USV läuft im Wechselrichterbetrieb und die Last wird von der USV versorgt. | |
Abschtg. Ende Autonomiez. | Die USV wird heruntergefahren, da die Autonomiezeit abgelaufen ist. | Laden Sie die Batterien auf und starten Sie die USV erneut. Wenn der Modus zum automatischen Neustart konfiguriert ist, wird die USV automatisch neu gestartet, wenn die Netzstromversorgung wieder verfügbar ist. |
Man. Umsch. zu WR | Manuelle Umschaltung zum Wechselrichterbetrieb. | |
Manuelle Abschaltung | Manuelle Abschaltung. | |
MBB geschlossen | Der Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) ist geschlossen, wodurch die Last mit ungeschütztem Netzstrom aus der Bypass-Quelle gespeist wird. | |
MBB offen | Der Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) ist geöffnet. | |
Modul-ID doppelt vorh. | Die Modul-ID ist doppelt vorhanden. Die Modul-ID muss eindeutig sein. | Überprüfen Sie die ID der Module. |
Kein Einl.-Temp.-Sensor | Kein Einlasstemperatursensor vorhanden. | Überprüfen Sie den Status des Einlasstemperatursensors. |
Kein Eingangstemp.-Sensor | Kein Eingangstemperatursensor vorhanden. | Überprüfen Sie den Status des Eingangstemperatursensors. |
Kein Ausl.-Temp.-Sensor | Kein Auslasstemperatursensor vorhanden. | Überprüfen Sie den Status des Auslasstemperatursensors. |
Nennleist. außerh. Tol. | Eingang außer Toleranz. | Überprüfen Sie den Status der Eingangsquelle. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Auslasstemperatur hoch | Die Luftauslasstemperatur ist zu hoch. | Überprüfen Sie den Status des Luftauslasses. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Kurzschluss am Ausgang | Am Ausgang ist ein Kurzschluss vorhanden. | Überprüfen Sie den Status des Ausgangs. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Output overload (Ausgang überlastet) | Die Last nimmt mehr Leistung auf, als das USV-System abgeben kann. | Reduzieren Sie die Last. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Fehler Parallelverkab. | Die Parallelverkabelung ist fehlerhaft. | Überprüfen Sie den Status der Parallelkabel. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Falsche Leistungsvert. | Die Leistungsverteilung zwischen den USV-Einheiten ist fehlerhaft. | Überprüfen Sie die Lastteilung zwischen USV-Einheiten. Verteilen Sie die Last neu zwischen den USV-Einheiten. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Keine PWM-Sync verfügb. | Die PWM-Synchronisierung ist nicht verfügbar. | Überprüfen Sie den Status der PWM-Synchronisierung. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Kein Gleichr.-Sanftanl. | Der Sanftanlauf des Gleichrichters ist nicht verfügbar. | Überprüfen Sie den Status des Gleichrichters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Gleichr. - hohe Temp. | Die Temperatur des Gleichrichters ist zu hoch. | Überprüfen Sie den Status des Gleichrichters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Gleichrichterausfall | Der Gleichrichter ist ausgefallen. | Überprüfen Sie den Status des Gleichrichters. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Relais geöffnet | Eine Relaisverbindung wurde getrennt. | Überprüfen Sie den Status der Relais. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Relais-Kurzschluss | In einem Relais ist ein Kurzschluss aufgetreten. | Überprüfen Sie den Status der Relais. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Hohe Raumtemp. | Die Raumtemperatur ist zu hoch. | Senken Sie die Raumtemperatur. |
Abschalten | Fahren Sie die USV herunter. | |
Signalkabel getrennt | Signalkabel wurde getrennt. | Überprüfen Sie das Signalkabel. |
Kein Sync-Puls verfügb. | Es ist kein Sync-Puls verfügbar. Die USV kann nicht synchronisiert werden. | Überprüfen Sie den Sync-Puls. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Systemüberlastung | Die Last nimmt mehr Leistung auf, als das USV-System abgeben kann. | Reduzieren Sie die Last. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Falsche Systemeinst. | Die Systemeinstellungen sind fehlerhaft. | Überprüfen Sie die Systemeinstellungen. Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Technische Prüfung empfohlen | Es wird eine technische Überprüfung empfohlen. | Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Umsch. auf Bypass | Schalten Sie die USV in den statischen Bypass-Modus. | |
Umsch. auf WR | Schalten Sie die USV in den Wechselrichterbetrieb. | |
Byp.-Umschalt. zu häufig | In einem gegebenen Zeitraum wurde zu häufig zwischen den Betriebsmodi gewechselt. | Wenden Sie sich an Schneider Electric. |
Gewährleis. läuft bald ab | Die Garantie läuft bald ab. | Wenden Sie sich an Schneider Electric. |