990-91079E-006

Transferir un sistema en paralelo del modo normal al modo en derivación de mantenimiento

  1. En todas las pantallas de SAI, seleccione ; a continuación, seleccione Función > A derivación .

    El sistema en paralelo se transferirá al modo de derivación estática.

  2. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB ext.) en la posición ON (cerrado).

    La carga ahora se alimenta mediante el disyuntor de derivación de mantenimiento externo.

  3. Coloque los disyuntores de batería (BB) de todos los SAI en la posición OFF (abiertos).
  4. Coloque los disyuntores de entrada de la red eléctrica principal (MIB) y los disyuntores de entrada de derivación (BIB) de todos los SAI en la posición OFF (cerrados).
  5. Coloque el disyuntor de aislamiento del sistema (SIB) en la posición OFF (abierto).
  6. Para el SAI con baterías internas, desconecte todas las baterías en la parte frontal del SAI.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    • Espere al menos 5 minutos antes de retirar la cubierta del SAI después de que se haya apagado la pantalla para permitir que los condensadores se descarguen por completo.
    • Mida siempre para detectar si hay tensiones eléctricas peligrosas en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?