990-91079G-017

Trasferimento di un sistema in parallelo da modalità normale a modalità in bypass di manutenzione

  1. Su tutti i display UPS, selezionare , Funzione > Al bypass.

    Il sistema in parallelo effettuerà il trasferimento alla modalità bypass statico.

  2. Portare il sezionatore bypass di manutenzione esterno Ext. MBB in posizione di accensione (chiuso).

    Il carico è ora fornito tramite sezionatore bypass di manutenzione esterno.

  3. Portare gli interruttori delle batterie (BB) di tutti gli UPS in posizione di spegnimento (aperti).
  4. Scollegare il relè batteria dal display selezionando il simbolo della batteria e Controllo relè batteria ON/OFF e confermare per spegnere il relè batteria. Verificare che Stato relè indichi che il relè è spento.
  5. Aprire l'interruttore delle batterie esterne se le batterie esterne sono collegate.
  6. Portare i sezionatori d'ingresso dell'alimentazione di rete MIB e gli interruttori di ingresso bypass BIB di tutti gli UPS in posizione di spegnimento (aperto).
  7. Portare il sezionatore di isolamento sistema SIB in posizione di spegnimento (aperto).
  8. Per l'UPS con batterie interne, scollegare tutte le batterie nella parte anteriore dell'UPS.
    PERICOLO
    pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    • Attendere almeno 5 minuti prima di rimuovere la copertura dell'UPS dopo lo spegnimento del display per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente.
    • Misurare sempre le tensioni pericolose su tutti i connettori prima di lavorare sull'UPS.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?