990-91079E-028

Перевод параллельной системы из нормального режима в режим сервисного байпаса

  1. На всех дисплеях ИБП выберите , а затем Функция > На байп.

    Параллельная система перейдет в режим статического байпаса.

  2. Установите внешний выключатель сервисного байпаса Ext. MBB в положение ВКЛ (замкнут).

    Теперь нагрузка подается через внешний выключатель сервисного байпаса.

  3. Установите батарейный автомат BB на всех ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  4. Установите входные выключатели питания MIB и входные выключатели байпаса BIB на всех ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  5. Установите изоляционный переключатель системы SIB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  6. Для ИБП с внутренними батареями отключите все батареи на передней панели ИБП.
    Опасно
    опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    • После выключения дисплея подождите не менее 5 минут перед снятием крышки ИБП, чтобы конденсаторы успели полностью разрядиться.
    • Всегда проверяйте наличие опасного напряжения на всех терминалах перед работой с ИБП.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?