990-91079E-037

并机系统从正常模式转换到维修旁路模式

  1. 在所有 UPS 显示屏上,选择,然后选择功能 > 手动转旁路/退出

    并机系统将切换至静态旁路模式。

  2. 将外部维修旁路断路器(外部 MBB)拨到 ON(闭合)位置。

    现在负载经外部维修旁路断路器供电。

  3. 将所有 UPS 的电池断路器 (BB) 拨到 OFF(断开)位置。
  4. 将所有 UPS 的市电输入断路器 (MIB) 和旁路输入断路器 (BIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  5. 将系统隔离断路器 (SIB) 拨到 OFF(断开)位置。
  6. 对于带内部电池的 UPS,从 UPS 正面断开所有电池连接。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    • 显示屏关闭后,请至少等 5 分钟再取下 UPS 的盖板,等待电容完全放电。
    • 每次操作 UPS 前,请先测量所有端子上是否存在危险电压。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?