990-91079F-017

Trasferimento di un UPS singolo da modalità bypass statico a modalità normale

NOTA: L'UPS effettuerà solitamente il trasferimento automaticamente da modalità bypass statico a normale. Questa procedura può essere utilizzata per effettuare manualmente il trasferimento in modalità normale se la frequenza di bypass è superiore ai limiti specificati.
  1. Sul display, selezionare , quindi Uscita bypass.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come di seguito:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?