0000509775_02_fr

Connecter le câble de mesure BC4Bxx pour les batteries 1,2-2 V à 4 pôles ou plus

  • (A) Vis de pôle
  • (B) Rondelle de sécurité
  • (C) Rondelle
  • (D) Câble de mesure
  • (E) Connecteur de batterie
  • (F) Pôle de batterie
IMPORTANT: Connectez le câble aussi près que possible des pôles de la batterie, mais au-dessus des connecteurs de la batterie.
NOTE: Si la batterie comporte 4 pôles, raccordez le câble à tous les pôles. Si la batterie comporte plus de 4 pôles, il suffit de raccorder le câble de mesure à seulement 4 pôles. Utilisez les mêmes pôles sur toutes les batteries.

Pour connecter le câble de mesure BC4Cxx à la batterie :

  1. Raccordez les câbles rouges aux pôles positifs de la batterie.
  2. Raccordez les câbles noirs aux pôles négatifs de la batterie.
  3. Serrez les boulons des bornes à la valeur de couple recommandée par le fabricant de la batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?