DOCA0248DE-11

Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen

In der folgenden Tabelle ist die Verfügbarkeit von Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen für den Panel Server Advanced mit der Firmwareversion 001.008.000 beschrieben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen

Verfügbarkeit

Serielle Modbus-Kommunikation

Inbetriebnahme der Funktion zur Nutzung des seriellen Modbus-Ports im Umkehrmodus über die Panel Server-Webseiten

Digitaleingänge (PAS800L)

Inbetriebnahme über die Software EcoStruxure Power Commission

Inbetriebnahme über die Panel Server-Webseiten

Überwachung über die Software EcoStruxure Power Commission

Überwachung über die Panel Server-Webseiten

Statuszuweisung aus einer Liste vordefinierter Werte für jeden generischen Ein-/Ausgang in der Einstellung E/A-Status über die Software EcoStruxure Power Commission oder die Panel Server-Webseiten

Firmwareaktualisierung

Auf ein Panel Server-Gateway über die Software EcoStruxure Power Commission angewendet

Auf ein Panel Server-Gateway über die Panel Server-Webseiten angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways über die Software EcoStruxure Power Commission angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways über die Panel Server-Webseiten angewendet

Sicherungswiederherstellung

Sicherungswiederherstellung auf einem Panel Server desselben Modells über die Software EcoStruxure Power Commission

Sicherungswiederherstellung auf einem Panel Server desselben Modells über die Panel Server-Webseiten

Konfiguration

Konfiguration über die Software EcoStruxure Power Commission

Ethernet-Konfiguration für die Upstream-Kommunikation über die Panel Server-Webseiten

Modbus-Konfiguration von Modbus TCP/IP- und seriellen Modbus-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Selektive Kopplung von Wireless-Geräten über die Software EcoStruxure Power Commission

Selektive Kopplung von Wireless-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Gleichzeitiges und permanentes Deaktivieren der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) im Panel Server über die Panel Server-Webseiten

Überwachung

Anzeige der Daten von I/O Smart Link-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Anzeige der Daten von Panel Server-Digitaleingängen über die Panel Server-Webseiten

Anzeige der Daten der unterstützten Geräte (siehe Bestellreferenzen unter Unterstützte Geräte) über die Panel Server-Webseiten

Diagnose über die Panel Server-Webseiten

E-Mail-Benachrichtigung

E-Mail-Benachrichtigung zu ausgewählten Alarmen über die Software EcoStruxure Power Commission

E-Mail-Benachrichtigung zu ausgewählten Alarmen über die Panel Server-Webseiten

Datenprotokollierung

Zugriff auf den 3-Jahres-Datenlogger mit vordefinierter Datenerfassung (Data Sampling), die über die Panel Server-Webseiten konfiguriert werden kann.

Zugriff auf den 3-Jahres-Datenlogger mit vordefinierter Datenerfassung (Data Sampling) über die Software EcoStruxure Power Commission

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?