DOCA0248PT-16

Principais correções para a versão 002.001.000

Os seguintes erros são corrigidos no Panel Server versão de firmware 002.001.000:

  • O ícone de intensidade do sinal Wi-Fi na página Web do Panel Server Infraestrutura Wi-Fi não apresentou a intensidade do sinal correta.

  • Os dispositivos Acti9 Active bloquearam a publicação da topologia do Panel Server.

  • Modelos de contadores de energia PM5340 e PM5341 apresentados como dispositivos desconhecidos quando são detetados pelo Panel Server.

  • Determinados carateres especiais não foram aceites na palavra-passe quando se ligava ao servidor SFTP ou ao servidor HTTPS.

  • No ficheiro csv de exportação local de um Panel Server Advanced, faltavam as seguintes informações:

    • Unidades de medição

    • Determinados nomes de medição quando a exportação incluía todos os dispositivos

  • Os alarmes de perda de comunicação errôneos podem ter sido apresentados por instantes durante o arranque do Panel Server após um ciclo de alimentação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?