DOCA0248PT-18

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

A tabela seguinte apresenta a disponibilidade das funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização do Panel Server Advanced na versão de firmware 002.006.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

Disponibilidade

Comunicação da série Modbus

Colocação em funcionamento da funcionalidade para utilizar a porta série Modbus no modo inverso utilizando as páginas Web do Panel Server

Entradas digitais (PAS800L)

Colocação em funcionamento utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Colocação em funcionamento utilizando as páginas Web do Panel Server

Monitorização utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Monitorização utilizando as páginas Web do Panel Server

Atribuição de estado a partir de uma lista de valores predefinidos para cada entrada/saída genérica na definição Contextualização de E/S, utilizando o software EcoStruxure Power Commission ou as páginas Web do Panel Server

Atualização do firmware

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração

Configuração utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Configuração Ethernet para comunicação a montante utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração Wi-Fi para comunicação a montante utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP e dispositivos da série Modbus utilizando as páginas Web do Panel Server

Deteção Modbus de dispositivos Modbus utilizando modelos personalizados onde os modelos personalizados incluem regras de deteção Modbus utilizando as páginas Web do Panel Server

Deteção seletiva de dispositivos sem fios utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Deteção seletiva de dispositivos sem fios utilizando páginas Web do Panel Server, incluindo deteção de segurança reforçada com código de instalação para dispositivos RF-ID de 16 carateres

Deteção automática de dispositivos sem fios utilizando páginas Web do Panel Server

Desativar as redes sem fios em simultâneo e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) no Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Monitorização

Apresentação de dados dos dispositivos I/O Smart Link utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados de entradas digitais do Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados dos dispositivos suportados (consulte as referências comerciais em Dispositivos suportados) utilizando as páginas Web do Panel Server

Diagnóstico utilizando as páginas Web do Panel Server

Notificação por e-mail

Notificação por e-mail de alarmes selecionados utilizando as páginas Web do Panel Server

Dados de registos

Acesso a um sistema de registo de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida que pode ser configurada utilizando as páginas Web do Panel Server

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.