DOCA0248PT-16

Principais correções da versão de firmware 002.004.000

  • @Janik: tbc
    Os dispositivos sem fios não conseguiam, de forma intermitente, executar um comando enviado a partir de Panel Server e a mensagem Ação em curso era apresentada nas páginas Web.

  • @Yoann: tbc
    Uma configuração remota não foi aplicada com sucesso se alguns dispositivos Modbus apresentaram problemas de comunicação com o Panel Server no momento em que a configuração remota foi recebida da nuvem. O último estado da configuração remota pode ser indicado como Repor para estado em branco.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?